This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z655:bq20z655

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593207/bq20z655-bq20z655

器件型号:BQ20Z655

您好!

我与 BQ20z655 problèm 太难沟通了。 BQ 评估 SoftWear 没有检测到它。 请参阅 Attache case 中的 m'y 架构。

有人能帮助我吗?

Jedda Hamdie2e.ti.com/.../bq20z655-_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jedda、


    您正在使用什么尝试通信?  您使用的是 EV2300还是 EV2400?  启动 bqStudio 时会收到什么消息?

    此外、为了确保器件正确加电、您能否测量 REG33、REG25、/MRST、SMBD 和 SMBC 引脚上的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 dMAX:

    我使用 EV2300、消息是他没有检测到设备。

    我没有 reg33和 reg25。 我在数据表中看到、有必要在 reg33和 reg25上放置一个电容器。 我想念 reg33的那个,明天我会把它试一下。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没关系

    我想念 REG33上的电容器

    谢谢 Dmax