This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56628:最大 Ron 值与电流;内部 FET 的上升/下降时间

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54328, TPS56628

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600942/tps56628-maximum-ron-value-rise-fall-time-of-internal-fet

器件型号:TPS56628
主题中讨论的其他器件:TPS54328

您好!

是否有任何人拥有 TPS56628和 TPS54328的内部 FET 的最大 Ron 值和上升/下降时间数据?

一个粗略的想法是可以的。

此致、

开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    让我来回答您有关 TPS54328的问题、其他一些 AE 将对 TPS56628有所帮助。

    下面是我找到的 RDSon 值的数据。 最小值和最大值是在 Ta=25C 时使用30个样本进行测量的。 它还显示了这30个样本在不同 Ta 下的平均值。  

    我找不到 SW 的压摆率或上升下降时间的数据。 这取决于具体的工作条件、我建议您在电路板上进行测量。 谢谢!

    最棒的

    Anthony