This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:LED 上的 BQ34Z100-G1显示 SOC

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596859/bq34z100-g1-bq34z100-g1-display-soc-on-leds

器件型号:BQ34Z100-G1

您好!

我只需在4个 LED 上显示 SOC 信息、我使用 I2C、因此我被迫使用外部模式5个 LED。
是否可以使用5个 LED 模式并且4个 LED 上只有一个显示屏?
这将提供:
LED1 -> 0-25%
LED2 -> 25-50%
LED3 -> 50-75%
Led4 -> 75-100%
LED5 ->关闭

那么、是否可以为每个 LED 分配一个电平?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有意见吗?
    Thomas 您的建议对我来说是宝贵的(现在是紧急的)。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您使用移位寄存器并为4个 LED 设置 LED 通信配置(设置为33)、则 LED 将根据您的显示百分比进行报告、第五个 LED 除外。 它将在 SOC = 100%时亮起。 第5个 LED 在4个 LED 设置中不会出现、因此第5个 LED 无关紧要。 监测计不允许您为 LED 分配特定的 SOC 阈值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Thomas。

    此致。