This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:在放电期间、EDV2位不置位

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595165/bq27220-edv2-bit-not-set-during-discharge

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我不理解 bq27220的行为。 在放电期间、我读取操作状态(命令代码0x3A)的 EDV2位、并且它从未被置位。 固定的 EDV2值是默认值3501mV。 我在放电期间读取电压(命令代码0x08)、它会低于 EDV2阈值、但该位仍然为低电平。 但是、OperationStatus 中指示当前放电周期是否合格的 VDQ 位被置位、只有当电池电压达到 EDV2阈值时、它才可以被置位。 您能帮我理解这个问题吗?

谢谢、

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的放电检测阈值是多少? 默认为60mA。 如果您的放电电流低于该阈值、则电量监测计不会转换到放电模式、并且如果电压低于 EDV2阈值、则不会设置操作状态中的 EDV2位。

    我刚刚使用 bq27220 EVM 和实验室电源进行了测试。 将电压设置为3501mV 以下并施加高于放电检测阈值的放电电流将设置 EDV2位。

    此致、
    Dominik。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dominik、您好!

    感谢您的回答。 我的放电检测阈值是默认值60mA。 我的放电电流大约为500mA。 我每10分钟检查一次我的电压、当电压低于 EDV2阈值时、我会关闭我的器件。 例如、我在断电前得到的最后一个电压为3490mV、并且 EDV2位未被置位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有记录数据(电流、电压、温度、监测状态、电池状态、 操作状态;5秒间隔)显示此行为? 您可以使用 EVM 在 bqStudio 中或使用自定义代码在目标系统上创建此日志文件。 还请附加一个包含完整配置的.gg 文件(通过 bqStudio 导出)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有配备 EVM 的 bqStudio,我可以向您发送日志数据(我需要一天的时间才能向您发送此日志),但如果没有 EVM,我如何获取此.gg 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以发送一个 FlashStream 文件( 格式规范请见 bq27220 TRM www.ti.com/.../sluubd4.pdf、B.2)、其中包含 bq27220数据存储器中的所有参数。 如果您没有 bqStudio、则可以编写代码、通过系统中的监测计创建此格式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dominik、您好!

    请每隔5秒查找随附的电压、电流、温度、电池状态、监测状态和运行状态日志。

    最后、您可以看到电池仍具有5722mA 电流、但我的器件已断电。

    感谢您的帮助、

    此致、

    e2e.ti.com/.../log_5F00_bat_5F00_5s.txt