This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138HSFBEVM-029:UCD3138HSFBEVM-029负载电流感测不准确

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138HSFBEVM-029

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600355/ucd3138hsfbevm-029-ucd3138hsfbevm-029-load-current-sensing-inaccurate

器件型号:UCD3138HSFBEVM-029

大家好、我使用了 UCD3138HSFBEVM-029进行了实验。 其中,GUI 显示的输出电流值是实际输出电流值0.7倍的开发板,例如实际负载电流为2A,GUI 显示为1.4A ,为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在此感谢您关注 TI。

    您如何获取 UCD3138HSFBEVM-029? 此电路板中是否进行了任何硬件修改?
    负载增加时的电流精度是多少?

    此致、
    云生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    来自 TI 官方在线订购、出厂时已发货。
    2组开发板是相同的问题。
    硬件未修改,仅在上电后测试波形。
    在2.01A 负载下、GUI 显示为1.33A。

    此致、
    YangZou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YangZou

    UCC3138HSFBEVM-029的代码是示例代码、可能并不涵盖电源设计的每个项目。 客户应实施您要求的相关代码。

    为了实现电流精度、您可能需要校准电流检测电路并在 GUI 上报告数据。

    BR、

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好,谢谢。