This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610EVM-532:支持 Aardvark USB 转 I2C 适配器

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600883/bq28z610evm-532-aardvark-usb-to-i2c-adapter-support

器件型号:BQ28Z610EVM-532
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIO

您好!

我在 EVM 用户指南中看到、我们需要 EV2300或 EV2400对 EVM 进行编程。 我想知道是否支持第三方适配器、例如 Aardvark I2C 转 USB 适配器(客户现在只提供)。

谢谢、

Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bqStudio GUI 仅适用于 EV2300或 EV2400。
    Aardvark 可用于通过 I2C 使用 Totaphase GUI 与 EVM 进行通信、也可使用 Aardvark dll 编写自己的接口。