This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:计算输出电压

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600798/tps61165-calculating-output-voltage

器件型号:TPS61165

如何计算输出电压? 我需要大约22.4V 的升压电压和40mA 的输出。 我知道如何计算电流、但如何计算输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    输出电压是自适应的、取决于串联 LED 的数量和每个 LED 的 VF。 最大值为38V。 BTW、您的应用或终端设备是什么? 是否计划进行大规模生产? 如果是、项目数量是多少? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM 计划使用7英寸 LCD 显示屏、背光 LED 的要求约为21-23V、40mA。 全面生产是最终目标。 约>500件 如果此类工作有更好的 IC、即功耗和其他可能的优点、您可以提出建议。 我的设备是销售点设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

     LED 正向 电压取决于 LED 本身的 VI 特性。 我们的器   件调节背光 LED 的输出电流、并提供自适应输出电压以支持所需的 LED 电压。 只需确保 LED 的最大电压与建议的输出电压一致。