This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53319:并行 DC/DC

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53319, TPS53355, TPS543C20, LM25119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600659/tps53319-parallel-dc-dc

器件型号:TPS53319
主题中讨论的其他器件: TPS53355TPS543C20LM25119

我需要从5V 输入产生3.3V 28A。

我曾考虑并联使用2个 TPS53319。 首选并行选项、因为在某些变体中只需要1。

问题是、我能否 在输出端并联使用 TPS53319而不使用串联二极管? 在每个芯片上为14A 时、二极管的效率将不可接受。

如果绝对需要二极管、我将考虑使用理想二极管。 但是、如果没有必要、它们的使用成本太高。

谢谢

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一般而言、您不能并联两个 TPS53319。 从技术上讲、可以并联两个转换器。 通常、它们需要是电流模式控制类型或专为电流共享而设计的 IC、例如可堆叠或交错器件。 例如 TPS543c20或 LM25119。 TPS53355是您的应用的理想选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John、

    TPS53355看起来不错。 我没有意识到它与 TPS53319引脚兼容。

    Chris