This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063A:关于 UCC28810 &放大器;UCC28063 PF 问题

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063, UCC28810, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600022/ucc28063a-about-ucc28810-ucc28063-pf-question

器件型号:UCC28063A
主题中讨论的其他器件:UCC28063UCC28810UCC28180

大家好、

我对 UCC28810和 UCC28063有疑问。

我知道 UCC28063和 UCC28810 PF 可以覆盖 VAC347~VAC530吗?  您是否有可以与我分享的原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wen、

    我不知道用于这种高输入电压的参考设计、但如果一些 AES 有任何知识可以为您提供帮助、我会要求他们做出响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    谢谢你。

    如果 AE 回答、请告诉我 AE 推荐此应用程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wen

    由于 UCC28810&UCC28063是升压控制器、因此您应该保持输出电压高于峰值输入电压以涵盖 PF。

    您的目标 PF 是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    目标 PF 0.95。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yung

    对于 UCC28810或 UCC28063、PF 为0.95至关重要。 我建议您选择 UCC28180、它可以在 CCM 下实现高 PF。

    有关参考电路、请参阅以下 UCC28180EVM 用户指南。

    http://www.ti.com/lit/ug/sluuat3b/sluuat3b.pdf

    BR、

    云生