This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65581:加电/断电序列功能

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65580, TPS65581

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596613/tps65581-power-up-power-down-sequence-function

器件型号:TPS65581
主题中讨论的其他器件:TPS65580

TPS65581 (和 TPS65580)是否具有内部加电/断电序列功能? 还是需要外部 SVS?

数据表介绍了加电/断电图像(图1和3)、但未介绍功能。

如果需要外部复位或序列发生器、是否有参考设计?

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satoshi

    TPS65581没有内部加电/断电序列。
    我们需要外部控制信号来实现加电/断电序列、这意味着需要将 EN1~EN3信号连接到 MCU 或来自其他 IC 的 PGOOD 信号。       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我 已经检查过 TPS65580、它与 TPS65581几乎相同。

    它没有内部加电/断电序列、也需要外部控制信号。