This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61252:TPS61252 -输出电压设置与电阻器值之间的关系

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597610/tps61252-tps61252---output-voltage-setting-vs-resistor-values

器件型号:TPS61252

让我参考 TPS61252数据表、第11.2.2.1章输出电压设置、 计算
输出电压摆幅。

规定 R2应保持在180kOhm 和360kOhm 之间  、与   R1+R2之和相加
降低至 1M Ω。

 但是、对于 R2、我将需要 低得多的电阻值(~47kOhm)-您在这里看到了芯片 或电压稳定性的任何问题吗?

(R1将为~100kOhm)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没问题。 可以使用47K 欧姆电阻器。