This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24650:充电电流大于8A 时的布局注意事项

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600487/bq24650-layout-consideration-for-charge-current-larger-than-8a

器件型号:BQ24650

您好!

我正在使用 bq24650设计 LiFePO4太阳能电池充电器。 正如标题所述、我需要实现大于8A (最大10A)的电流。 我的当前布局几乎完全是 EVM 板布局的副本、不同之处在于我的组件仅位于 PCB 的一侧。 我的问题是、使用 EVM 布局并使用相同的元件时、充电器能否在保持 MOSFET 处于合理温度的同时提供8A-10A 充电电流?

我已经有一个之前版本的充电器、在充电电流为5A 时、MOSFET 外壳温度上升至84C。 以前的布局采用了一些糟糕的布局技术(电感器焊盘延伸到电感器下方、MOSFET 到使用并行多层导轨连接的电感器跟踪、MOSFET 焊盘连接到散热器等)。 基本上、数据表在第28页上列为布局指南的所有内容都被忽略)。 这让我认为充电器中可能也存在环路稳定性问题。 我测量了 MOSFET 漏极/电感器电压、没有振铃。 我还测量了上升/下降时间、它们与数据表中所示的时间相同。 不过、我在电感器电流中确实看到了一些振铃。 我手动从电感器下方移除了额外的铜、电流振铃显著降低、但 MOSFET 温度仍在上升。  

在发送要制造的 PCB 之前、我想知道该设计是否可行、如果可以、是否需要考虑其他因素。 作为一个侧注、我考虑使用 BSC072N03LD MOSFET 而不是 Si7288DP、因为它具有更小的 Rdson 值和更好的 FOM 值。 使用 bq24650数据表中给出的输出电容计算、该 MOSFET 在10A 电流下的功耗应约为1W、而 在 Si7288DP 下的功耗约为2W。  

再说一次、我要设计的可能性是否甚至可以、是否需要使用单个 MOSFET 而不是双 MOSFET 封装(或甚至使用两个并联 MOSFET)、我还需要考虑其他因素吗?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该充电器可支持8-10A 应用。

    对于 MOS、因为充电器没有集成 MOS、所以 MOS 的温度不取决于充电器。 您需要为 您的应用选择合适的 MOS (合适的电流、Rdson 等)。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。 我的问题主要是关于 BQ24650EVM 板、因为我的设计和布局基于它。 BQ24650EVM 电路板是否只需更换电感器、输出电容器和分流电阻器即可支持8A (甚至10A)充电、或者是否还需要更换 MOSFET? 如果需要更改 MOSFET、则采用双 MOSFET 封装(如 EVM 中使用的 Si7288)、其 Rdson 和 FOM 足够好、或者需要不同的封装(使 EVM 板不适合8A/10A 应用) 可能需要更好的散热面积?

    最后、我想知道使用双封装 MOSFET (如 EVM 板中使用的 MOSFET)和 EVM 板中的布局是否可以在8A/10A 充电。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于当前的问题、建议阅读产品说明书中的 MOS 规格以获取 相关信息。 只是封装 对  性能没有很大影响。

    此致