This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS28225:传播延迟

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS28225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634557/tps28225-propagation-delay

器件型号:TPS28225

大家好、

 我的客户正在评估 TPS28225并接近 MP。 但他们有一个问题需要您的帮助来回答。

 客户希望知道传播延迟的最小值。 我知道、在数据表第6页中、它被列为典型值。 14ns、但您能否向客户显示最小值、因为它不在数据表中? 谢谢。

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    已指派工程师回答您的帖子、他们应尽快回复。

    谢谢、
    Mateo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    感谢您提出有关 TPS28225的问题。 我是 HPD 的应用工程师、将帮助您解决这个问题。

    没有列出传播延迟的最小值/最大值是有原因的。 实际上、规格表中的任何时间相关参数都没有最小值/最大值。 请给我24-48小时、让我在这个原因的最下面完成并快速更新您。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    TPS28225是一款非常快速的驱动  器、在该驱动器中、最大限度地减小布局寄生效应对于实现标称性能至关重要。  生产测试会增加寄生效应 、因此 任何基于测试的时间相关数据都需要从工作台设置进行关联。 因此、我们仅为这些通过基准测量验证的时序参数提供典型值。

    这是否能回答您的问题? 还有事吗?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

     感谢您的回复。 但是 、我对数据表有点困惑:"总死区时间还包括固定部分、以确保永远不存在重叠";

     我认为客户正在寻找的是固定的部分时间。 是14ns 吗? 还是固定时间+自适应时间= 14ns (典型值)? 请帮助我理解。 谢谢!

    BR

    曾志伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    很抱歉耽误你的回答、

    让我为您找到此信息、并在24小时内为您提供最新信息。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    我只是想澄清一下您的需求。

    死区时间为14ns、传播延迟为14ns。

    死区时间是为了防止击穿并在 LGATE 和 HGATE 之间发生为高电平。

    传播延迟是从输入变为高电平到输出变为高电平的时间差。

    固定时间是 IC 内部14ns 的传播延迟
    自适应时间是 PGD (预测性栅极驱动)允许其为14ns 的死区时间。 在死区时间内、14ns 死区时间被添加到传播延迟中。

    这有道理吗?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    我正在跟进您、看看我是否解决了您的问题? 如果我回答了您的问题(选择"验证答案")、请告诉我、如果我需要澄清任何其他问题或意见、请告诉我。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、
    感谢您的跟进。 我正在与客户沟通、请允许我尽快与您联系。 谢谢!

    此致、
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用担心、谢谢您让我知道