This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:能否使用 UCD3138OL64EVM031评估 UCD3138A?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCD3138ACCEVM149, UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600121/ucd3138a-can-i-use-ucd3138ol64evm031-to-evaluate-ucd3138a

器件型号:UCD3138A
主题中讨论的其他器件:UCD3138、、

您好!

   我看到有一个用于64引脚 UCD3138的测试平台、称为 UCD3138OL64EVM031。 能否使用此平台测试 UCD3138A? 除 UCD3138ACCEVM149控制卡外、是否有任何 UCD3138A 测试平台? 谢谢!

此致

威晶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Weijing、AE 将很快回答您的 E2E 问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    您是否从 AE 方面获得过任何反馈?

    此致

    威晶
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、微晶、

    是的、您可以使用 UCD3138OL64EVM031评估 UCD3138A 器件。 但是,该板非常适合原型设计和固件测试。

    控制卡与可用的 EVM 一起测试实际的电源实现。

    谢谢、

    Sanatan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!