This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:TPS23754启动问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597551/tps23754-tps23754-start-up-issue

器件型号:TPS23754

您好 TI。

TPS23737老化测试问题。 PD 设备在35V 的电源下不工作,因此需要将 UVLO 更改为35V 以下。

您能告诉我在随附的原理图中要修改哪一点吗?

供参考–在 EVM 用户指南中、我看到工作电压可以在30V 范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BJ、

    遗憾的是、您无法更改由 TPS23754本身决定的 UVLO。 在 EVM 用户指南中、说明启动后的电压可低至30V、但输入电压 UVLO 上升为36V、下降沿为30V。 这意味着当您启动时、输入电压应高于36V、启动后、电压可降低至低至30V。 如果您必须使用低输入电压、则可以使用外部适配器代替 PSE 为 PD 供电。 谢谢。

    此致、

    一分钱