This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:断路器

Guru**** 2586295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600773/tps2660-circuit-breaker

器件型号:TPS2660

您好!

我们收到了客户关于 TPS26600的问题。
请帮帮我们。

[问题]
他们希望确保断路器模式的行为。 他们认为: 如果有误解、请告知我们。

 -启动-
 出现浪涌电流时、浪涌电流由 R (lim)注入电流。
 发生短路事件时、快速跳变比较器会在250ns 内关断内部 FET。

 -启动后-
 当过载情况出现时、电流流经器件、直至 I (load)< I (fastrip)、如果电流流 I (CB)< I (load)< I (fastrip)持续4ms、器件将关断。
 如果在过载情况下、在定时器超过4msec 之前电流降至 I (CB)以下、定时器将被复位。
 当 IC 在重试延迟540ms 后重新启动时、行为与启动相同。
 发生短路事件时、快速跳变比较器会在250ns 内关断内部 FET。

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、

    是的、客户理解是正确的。 另请注意有关断路器模式下器件行为的其他信息。

    启动:
    浪涌电流限制为 R (lim)设置的电流、故障计时器在浪涌时启动。 故障计时器在4ms 后过期并关闭 FET。
    因此、如果4ms 时间不足以为输出电容器充电、OUT 可能无法充满电。 R (lim)需要进行相应设置。

    当在启动期间发生短路事件(或唤醒器件、使其输出对地短路)时、快速跳变比较器会在250nS 内关断内部 FET、然后器件进入电流限制并保持电流限制4ms 并关闭。 自动重试型号器件(TPS26600和 TPS26602)、尝试在540mS 延迟后重新启动。 如果在该器件上电之前短路已移除。 闭锁型器件(TPS26601)将保持关闭状态、直到通过切换 SHDN 或回收 VIN 进行复位。

    启动后:
    快速跳变后的短路事件-->行为类似于启动。

    此外、在启动和启动状态下、如果 Tj > TSD 在计时器到期之前关闭器件。

    如果您需要更多输入、请返回。

    此致、
    Kari。