This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:DF.Design Capacity 的37%

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597213/bq27520-g4-37-of-df-design-capacity

器件型号:BQ27520-G4

大家好、

我想问  一下应用说明第4页中的以下一句。
>PassedCharge 必须超过 DF.Design 容量的37%才能进行更新。
http://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slua450/slua450.pdf

当实际电池容量低于设计容量的37%时、我是否应该考虑 Qmax 无法更新?

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    电池容量不应达到设计容量的37%。 可充电 电池被视为已耗尽、如果其电量仅为原电池容量的80%、则需要更换。

    所述的37%仅仅意味着您必须至少通过了设计容量的37%的累积电荷才能在现场更新 Qmax。 对于初始学习周期、它是设计容量的90%

    谢谢

    Onyx