This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:BQ27421无意中进入关断模式

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27421-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600605/bq27421-g1-bq27421-inadvertently-enters-shutdown-mode

器件型号:BQ27421-G1

我们正在设计中使用 BQ27421-G1、并且一直遇到一个问题、即芯片似乎在进入关断模式时没有得到 MCU 的指示。 在 BQ27421无法再通过 I2C 总线与 BQ27421通信后、我们的系统会检测到此情况。

起初、我们认为 I2C 总线存在问题、并在 此处找到以下支持请求单 、其中描述了通过将 SCL 和 SDA 线路拉低2秒来重置 BQ27421总线通信的权变措施、但这并未恢复通信。

在 E2E 论坛中、我们找到了在 这里遇到相同问题但被"脱机"的人。 为什么、我不确定。 这似乎违背了论坛的有用性。


我们测量了 VDD 引脚(1.8V LDO 输出)并确认输出为~0V、这意味着 BQ27421处于关断模式。 根据技术指南、切换 GPOUT 高电平200us 将强制 BQ27421退出关断模式。 由于我们未收到建议将该线路连接到 MCU 引脚的注释、因此我们只需通过一根导线手动强制执行此操作。 之后,恢复了与 BQ27421的通信。

关于我们的布局,我们已经审查了我们的设计,并且*相信*已经做了一切正确。 当然、我们可能错过了一些东西。

是否有人知道可能导致 BQ27421进入关断模式的条件? 有人能提供更多见解吗?

我们有三款产品使用该器件、如果我们找不到可靠的解决方案、该团队倾向于立即更换该器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 bq27421进入关断模式、则只能通过两种方法重新启动器件:

    1.循环通电
    2.切换 GPOUT

    您是否有关于系统中触发关断模式的条件的任何其他信息?