This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:BQ24295:查找合适的器件

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24295, BQ24297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597723/bq24295-bq24295-finding-the-right-part

器件型号:BQ24295
主题中讨论的其他器件: BQ24297

客户问题:

我正在考虑在产品中使用 BQ24295。 产品要求:

1) 1)    单节18650锂离子电池

2) 2)    通过 USB Micro B 连接器充电。 我想利用 USB 充电端口检测功能:

a.     与 USB 电池充电器规范(BC1.2)兼容的 USB 主机或充电端口 D+/D-检测

b.     支持非标准2A/1A 适配器检测

3)    3)充电速率可能为1A 或更低。

4) 4)    需要独立运行、但 I2C 也没关系。

理想情况下,我希望获得最简单、成本最低的解决方案,以满足上述要求。 对我来说、这看起来像 BQ24295。 您还有其他我应该考虑的器件吗?

 

此外、您能否告诉我 BQ24295和 BQ24297之间的区别是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Laura、您好!

    考虑到这些要求、bq24295是一个很好的选择。 295是主机控制的充电器、也可以使用默认值在独立模式下运行。 默认充电电流为1A、默认充电电压为4.2V。 如果客户打算在独立模式下使用295、请验证默认值是否符合电池的参数。 我们拥有更便宜的独立解决方案、但采用 D+/D-检测的最便宜解决方案是 bq24295。

    bq24295和297之间的差异是一些缺省参数值不同、特别是缺省充电电流(295上的1A 与297上的2A)和 VINDPM 阈值(295上的4.76V 与297上的4.36V)。