This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电池充电器 IC、用于将9V 输入升压至12V、7AHr 铅酸电池

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600236/battery-charger-ic-to-boost-9v-input-to-12v-7ahr-lead-acid-battery

主题中讨论的其他器件:BQ25700BQ25703BQ24780

尊敬的 TI:

我有9V 直流电、我想用电流为铅酸电池12V 7AH 充电、电流为0.5A。

您是否有任何铅酸电池充电控制器、该控制器还可以通过配置文件(电池和电荷批次13.7V 升压电压为14.7V)来提高电压并为电池充电

谢谢、
Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正在等待回复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dinesh、

    查看以下器件:

    bq25700
    bq25703
    bq24780

    这些是用于电池充电的降压/升压或升压控制器。 至于铅酸、我相信他们可以处理该化学物质的充电曲线。



    此致、
    Joel H