This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:USB 为3节镍氢电池充电

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2002, BQ25700A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597466/bq25700a-usb-charging-3-nimh-batteries

器件型号:BQ25700A
主题中讨论的其他器件:BQ2002BQ25700

BQ25700能否使用 USB 电源直接为3节镍氢电池充电?  数据表未明确说明2、3、4节电池设置的"适配器"需要多少输入电压。  我尝试避免像 以前的 BQ2002应用那样对我的5V USB 进行升压。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最小输入电压寄存器(3Dh) 值为3.2V。 因此、至少需要高于3.2V 的输入源电压。 此外、考虑 输入线路上的一些输入电压降。

    BTW、如果系统电压低于2.5V、则输入电流限制限制为0.5A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    确定。 我搜索了3Dh 寄存器、发现了以下内容:
    "3Dh InputVoltage():R/W 8位输入电压设置 LSB 64mV、范围:3200mV–19520mV
    3Eh MinSystemVoltage ():R/W 6位最小系统电压设置 LSB:256mV、范围:1024mV - 16182mV 默认值:1S-3.584V、2S-6.144V、3S-9.216V、4S12.288V'

    对于3节串联电池设置、我是否需要将 USB 5V 升压至9.216V、或者是否可以在 BQ25700内部对 USB 5V 进行升压?
    我目前的理解是、USB 源仅适用于1节电池
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq25700A 是一款降压/升压充电器、无需额外的前端升压转换器即可将5V 输入升压至9.216V。
    BTW、CELL_BATPRESZ 引脚可以设置默认启动系统输出电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好。 您何时开始对评估模块和器件进行采样?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以从 www.ti.com/.../bq25700aevm-732订购 EVM
    部件已准备就绪。 该产品应可在 www.ti.com/.../samplebuy 上订购