This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54260-Q1:在使能输入端施加电压、VIN 上无电源电压

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597496/tps54260-q1-applied-voltage-on-enable-input-without-supply-voltage-on-vin

器件型号:TPS54260-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS54260

您好!

当 EN 上的电压 已经很高但 VIN 上没有电源时、TPS54260是否会出现问题? 是否需要额外的电路来避免电流流入 VIN?

非常感谢。

此致、Xaver  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定 VIN 和 EN 是如何在内部进行穿刺的。 我在工作台上尝试了一个板、在 EN=5V VIN=GND 的情况下、没有电流从 EN 引脚流出。 我建议在 EN 和外部电压源之间放置一个100kOhm 电阻器、使其刚好位于安全侧。

    -杨