This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40055:器件处于冷态时、输出电压的上升时间非常慢

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40055

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600802/tps40055-rise-time-of-output-voltage-is-very-slow-when-part-is-cold

器件型号:TPS40055

我们一直在使用 TPS40055生成3.3V 电压。 我们有一个12伏输入。 几年来、这种情况一直很好、但最近才出现

许多采用此设计的电路板发生了故障。 我们确定问题是3.3V。 好的电路板上的3.3V 电压

将在大约50到100ms 内达到完整值。 在坏电池组上、3.3V 跳至大约2.7V (在20-30ms 内)、然后缓慢上升至3.3V

一个延长的时间周期(在某些情况下为500ms 至1秒)。

我们注意到、随着部件加热、性能会变得更好。 等待部件预热或使用热风枪加热

导致3.3V 在50毫秒或更长的时间内按预期上升。 这种情况发生在许多在不同时间构建的电路板上、因此我们不会这样做

怀疑部件破裂或具有此类性质的部件有问题。 我们已检查了多个故障包上的各种分立器件、并找到了这些器件

没有问题。 一个有趣的观察结果是、在一种情况下、我们从故障电池组中移除了 TPS40055并将其替换为器件

从备用板上卸下、工作正常。 也就是说、即使在电池组处于冷态时、3.3V 也会在50ms 左右的时间内出现。 令人困惑的事情

此时 、我们将原部件重新安装在原来的电路板上、并且工作正常。 我们无法显示这是一个

附件问题。 我们甚至已经检查了散热焊盘、它似乎已根据需要连接到 PCB。 还有另外三个

TPS40055与发生故障的 TPS40055相邻。 它们生成5V 和更低的电压(1.8、2.5V)。 这些电源未出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 一个故障器件在从电路板上拆下并更换到同一电路板后工作良好、并且故障器件可以通过热风枪进行修复、这看起来就像弱焊点。 是否可以尝试对故障器件进行回流焊、并发现它有助于解决问题?

    要进行调试、我建议执行 ABBA 测试、这意味着在要测试的良好板上放置一个故障器件、并在要测试的故障板上放置一个良好的器件。 它需要区分是部件或电路板 有问题。

    我建议的另一项测试是在监控 SS 引脚的同时监控输出电压。 输出电压应遵循 SS 引脚压摆率。 请比较好的器件。 问题可能是 SS 引脚上的电流源太弱、因此 SS 引脚斜升速度太慢、导致 Vout 上升速度太慢。 也可以是 SS 引脚正常斜升、然后 Vout 引脚无法跟踪压摆率。 那么问题可能是内部电流限制变得过低、或者 MOSFET 未完全导通等

    希望这对您有所帮助。

    -杨