This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200:使用级联 LMG5200

Guru**** 2558740 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG5200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600812/lmg5200-using-lmg5200-cascaded

器件型号:LMG5200

您好!

我希望使用两个串联的 LMG52200、其上部以下部的 VIN (引脚1)为基准。 这是否有任何原因会导致一些问题?

谢谢、

外周

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WOuter、

    只要您记住高侧 LMG5200及其所有信号以低侧 LMG5200上的 Vin 为基准、这一点就没有问题。

    实际上、这意味着您必须对高侧 LMG5200的 HI、LI 输入使用2通道隔离 器、并根据低侧 LMG5200的 Vin (例如使用隔离式电源)获得5V 的电源。

    单击下面的"非常答案"、让我知道这是否能解答您的问题。

    此致、

    Alberto