This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH08T250W:有关 AVS (自适应电压调节)功能的问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: PTH08T250W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597436/pth08t250w-question-about-avs-adaptive-voltage-scaling-function

器件型号:PTH08T250W

您好!

我计划使用 TI 的50A PTH08T250WAD 器件来实现1.0V 功率。

为了支持1.0V 电源的 AVS (自适应电压调节)功能、我们将在上电期间将输出电压在0.95V 至1.05V 范围内变化。

请检查 PTH08T250WAD 产品是否 设计为支持 AVS 功能。

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PTH08T250W 的输出电压可通过从 Vadj 引脚灌/拉电流来调节。 我想了解您用于 AVS 的电路。 您可以直接通过 jarrigo@ti.com 与我联系 以进行讨论。

    谢谢、Jason