This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40322:TPS40322对输出纹波电压有疑问?

Guru**** 2562150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597260/tps40322-tps40322-question-about-output-ripple-voltage

器件型号:TPS40322

尊敬的支持成员:

我的客户使用了 TPS40322。

我对输出纹波电压有疑问。


TPS40322EVM 的开关频率为500kHz、但输出纹波电压的周期为1MHz。

为什么输出纹波电压具有1MHz 的周期?


我已附加文件。

您可以检查附加的文件吗?


最恰当的考虑。
Bob Lee。

e2e.ti.com/.../TPS40322-Question-Output-Ripple-Voltage.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    两相设计的输出纹波频率是相位频率的两倍。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的钱陈:


    非常感谢您的回复。

    我可以提出一个添加问题吗?

    在两相的情况下、输出纹波电压为何是开关频率的两倍?

    您能告诉我们这一原则吗?


    最恰当的考虑。

    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    两个相位之间存在180度相移。 开关脉冲的等效频率是开关频率的2倍。

    有关输出纹波来源的更多详细信息、我建议阅读一些降压转换器的白皮书/书籍/应用手册。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的钱:


    非常感谢您的回复。

    因为我想学习、
    如果有详细的应用手册、
    您会发送它吗?


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。