This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tps2492:保护 TPS2492不受反极性影响。

Guru**** 2770555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2492, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600221/tps2492-protect-the-tps2492-against-reverse-polarity

器件型号:TPS2492
主题中讨论的其他器件: LM5069

如何防止 TPS2492反极性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yesaahu、

    欢迎使用 E2E!  我建议使用 LM5069提供反极性保护。 我们提供了有关使用 LM5069设计背对背 FET 以实现反极性保护的配套资料。 下面是一个详细讨论这一点的应用手册: http://www.ti.com/lit/an/snva683/snva683.pdf。  

    我们还使用这种类型的电路拓扑创建了一个包含波形和测试结果的 EVM 板(也可订购)。 用户指南可在以下位置找到: http://www.ti.com/lit/ug/slvuaa1/slvuaa1.pdf。  

    订购此 EVM 板的产品文件夹可在以下位置找到: http://www.ti.com/tool/lm5069evm-627。  

    我不确定您是否知道我们用于 LM5069的易于使用的 nifty 计算器工具。 请将我们的设计计算器工具与此器件(或我们的任何热插拔控制器)配合使用、这将有助于审查您的设计并排除故障、并极大地加快问题的备份通信。

    您可以通过访问 www.ti.com/hotswap =>单击“工具与软件”=>然后单击“热插拔设计计算器工具”来找到它。

    为了帮助填写 Excel 电子表格、我们提供了视频教程。 它们说明了如何逐单元格输入正确的值。 请在 www.ti.com/hotswap 上观看这些视频=>单击“支持与培训”选项卡。

    此致、

    Aramis P. Alvarez