This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS28225:当 VDD<4.5V 时、tps28225是否可以正常工作?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS28225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600749/tps28225-can-tps28225-work-ok-when-vdd-4-5v

器件型号:TPS28225

尊敬的团队:

在 tps28225数据表中、建议的最小 VDD 为4.5V、UVLO 为3.5V。 因此、如果 VDD 为4.2V、器件应该可以正常工作、对吧?

如果 VDD < 4.5V、是否有任何副作用?

谢谢。

Mingmo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mingmo、您好!

    UVLO 最大值为3.8V、这意味着该器件应在4.2V 时启用。 该器件将在4.2V 下工作、但建议的范围仍是我们在应用中建议的范围。 该器件的测试和验证通常涵盖建议的范围、但可能不会处于较低的 VDD 电平、例如4.2V 与建议的4.5V。

    除了降低驱动器电流之外、不清楚 VDD<4.5V 会产生什么副作用。 如前所述 、功能的器件测试通常 涵盖建议的范围。

    与4.2V 相比、4.5V 时的 VDD 存在一些限制吗?

    Richard