This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:锂离子电池充电期间的热调节。

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600676/bq25892-thermal-regulation-during-charging-of-li-ion-battery

器件型号:BQ25892

您好、E2E、

我在我们的一个项目中使用 BQ25892电池充电器。 提供的热调节范围为0°C 至60°C、但我们的锂离子电池的充电温度 范围仅为0°C 至45°C。 因此、我已经尝试针对相同的值计算 RT1和 RT2。 我们使用103AT NTC 热敏电阻。 在给出的公式中-

RTHcold 和 RTHhot   分别是0°C 和45°C 时的热敏电阻值吗? VT1、VT2和 Vvref 的值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aditya、

    电压均为基准电压的百分比、可能会有所不同。  您可以使用产品文件夹中的电子表格进行计算。  我复制了以下链接。 请记住、bq25892具有 JEITA 标准、因此您将在 JEITA 凉和 JEITA 温下实现电流降低或 VBATREG 降低。