This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:在超过 COV 故障之前以全电流充电、并且不转换为锥形电流充电

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597637/bq40z60-charging-at-full-current-until-over-cov-fault-and-not-transitioning-to-taper-current-charge

器件型号:BQ40Z60

我的 Bq40z60板采用4芯电池组进行设置。  当我为电池组充电时、它将根据电流温度和电压以最大电流速率充电。  例如、当温度处于 sth 或 RT 范围内且充电状态处于 HV 范围内时、充电电压和充电电流分别指示16800mV 和~900mA。  但是、当每个电池电压达到接近4.2V 的充电电压时、该单元继续以~900mA 的电流充电。  我看不到该单元会降低充电电流或达到任何类型的锥形电流。  因此、当电池达到过压限值时、充电会停止。

我是否应该调整一些设置以允许锥形电流快速启动、因此每次设置 COV 故障时充电器不会切断。  附加了日志和 gg 文件。  e2e.ti.com/.../1614.LearnCycle_5F00_run5_2D005F00_22.xlsxe2e.ti.com/.../brake-light-5_2D00_22_2D00_17.zip