This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有可选限流功能的双向负载开关

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2552, BQ25606, TPS2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597426/bidirectional-load-switch-with-optional-current-limiting

主题中讨论的其他器件:TPS2552BQ25606TPS2500

我正在设计一款产品、并正在寻找电池充电器的 VBUS 和 CHGIN 之间的双向负载开关、该开关用于以下三种模式。

模式1)通过 USB 充电、开关关闭、无电流限制

模式2)没有连接到 USB、开关可以关闭也可以不关闭

模式3)为 USB (OTG 模式)提供电流、开关关闭、电流限制为~150mA。

因此、我可能根本不需要负载开关、而是通过使能引脚进行可选电流限制、尽管我不确定此类器件是否存在、或者它是否存在、它将被称为什么。  

感谢您的任何帮助、

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    这听起来像是移动电源设计、即 USB OTG。
    我不知道会允许双向电流但仅限制单向电流的电源开关。

    有多种方法可以执行 OTG、我将提到几种方法来启动对话。

    一种方法是具有2条路径、充电路径(降压或线性降压充电器)、OTG 升压路径(用于5V 输出电压的升压转换器)
    在这种情况下、升压电路输出可能具有 TPS2552等限流开关。
    这将限制 OTG 升压模式期间的电流、并在充电时阻止电流返回升压级。
       充电阶段会关闭升压、从而在 TPS2552上产生反向电压、从而激活其反向阻断模式。

    此博客文章介绍了如何以分立方式实现升压电流限制。
    通过输出短路保护使您的移动电源更加可靠

    TI 拥有多种 USB OTG 和移动电源集成 IC 解决方案。
    OTG 设计可能使用2个连接器、但通常使用1个 USB 连接器。
    bq25606是一款使用一个连接器进行充电/OTG 的新器件。

    只要电源具有电流限制功能、可能不需要严格控制 OTG 电流。

    然而、TPS2500是一个带有 USB 限流开关的集成 USB OTG 升压。
    由于您必须始终为 OTG 升压、因此该部件内置可调 USB 开关、用于 OTG。

    如果您可以提供系统外观的方框图、它将会有所帮助。