This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC28710:SMPS 输出中的纹波形成波形

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600768/webench-tools-ucc28710-ripple-in-smps-out-put-wave-form

器件型号:UCC28710

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我们已使用230A 的 UCC28710输入测试了我们的新设计 SMPS、输出为12V/2A。

但我们看到了负载上的波形、它看到了纹波、因此这种输出的原因可能是什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sachin、

    在此感谢您关注 TI。 很遗憾、您的设计遇到了问题。

    我会将您与应用工程师联系以提供支持。 首先、如果您愿意、我想向您了解更多详细信息:

    1) 1)您能更详细地描述问题是什么吗? 性能如何? 您期望它是什么? 对于输入/输出、您在什么条件下测量该值? 例如、这是在最大负载为2A 时、在输入为230VAC 时具有恒定电流电子负载吗?
    2) 2)您在输出电容器上显示的此信号是否为? 您能描述一下您是如何测量它的吗?
    3)这是在 TI 电路板上还是在您自己完成的设计上?
    4) 4)是否可以提供电路原理图?

    此致、
    John