This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5161:隔离式 Fly-Buck 拓扑无法正常工作

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596841/lm5161-isolated-fly-buck-topology-not-working

器件型号:LM5161
主题中讨论的其他器件: CSD

您好!

我在采用隔离式 Fly-Buck 拓扑的 LM5161中遇到了问题(请参阅随附的原理图)。

我的目标是具有一个3.5V VMAIN (非隔离式)输出和两个3.6V 隔离式输出、V_DMA 和 V_CSD。

变压器型号为 Vacuumschmelze 的 T60403-F5046-X100、匝数比为1:1.2:1.2。 VIN_P 约为23V

我得到的是 VMAIN 上的3.41V (这是可以接受的)、但 V_DMA 上的电压为2.6V、V_CSD 上的电压为8.4V。 非常奇怪的是、我有两个板原型、而在另一个原型上、V_CSD 和 V_DMA 上的值反相(V_CSD 上的值约为2.6V、V_DMA 上的值约为8.4V)。 此外、变压器在两个电路板上都会变热。

整个电路(其中还有一个 LM5161、其中提供10V 线路)从24V 电源汲取大约370mA 的电流; 根据我的设计数学、这太大了、但我目前无法检查特定器件上的电流、因为我没有电流表使用"开路"。 设计数学表明、在空闲条件下、V_DMA 和 V_CSD 上的电流应低于20mA。

您是否有任何关于检查什么或如何解决此问题的建议?

提前感谢您的帮助。

Stefano

P.S. 很抱歉、将"孤立"问题发布到"非隔离"论坛中、但当我写下器件型号时、此论坛被自动选中、我无法更改

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    VMAIN、V_DMA 和 V_CSD 电源轨上存在的最大负载是多少?

    您还能分享一下设计的开关频率是多少?

    Piotr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Piotr、
    大约一个小时前我发现了这个问题:PCB 人员在为变压器分配引脚编号时出错、因此其引脚在一侧反相。 解决该问题的方法。

    顺便说一下、感谢您的帮助。
    Stefano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴这个问题很快就被发现了。 我将结束本主题。

    祝你度过美好的一天!

    Piotr