This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:bqstudio:无法从器件获取确认

Guru**** 2586755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100EVM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599804/bq34z100evm-bqstudio-unable-to-get-acknowledgement-from-device

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我使用 bq34z100evm 和 EV2300获取 SOC、SOH 值。 按照 bq34z100evm 用户指南进行连接

已下载 bqstudio 1.3.54的最新固件。 从一开始就面临的问题:

1.当我打开 bqstudio 时、窗口显示"device is not compatible with this software。 继续自行承担风险"。

2.后来当我继续使用它时、SOC 为0%。 电流测量是精确的。

3.当我转到 bqstudio 中的数据存储器时、我无法修改任何参数。

4.当我在 bqstudio 中转到 Chemistry 时、我无法更新所需的 Chem ID (2046)。

5.后来我想从 TI 导入 bq34z100g1固件包(.srec 文件)。 它已下载、但无法执行固件。 它的弹出方式如下(器件未确认)

请任何人帮助我。 我在这里呆了很多天。

谢谢

Ritul Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • 你(们)好
    • 您能否与我们分享您的 EVM 的确切配置? 例如、您正在使用多少节电池并连接 J1、J2、J3、J5和 J6。?
    • 问题2、3、4和5来自问题1。 因此、最重要的是解决问题一。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Terry、

    感谢您的回复。

    我将使用6节串联锂离子电池。 该 EVM 是 bq34z100evm。
    J1:有跳线
    J2:16V 上的跳线
    J3:A 上的跳线
    J4:打开
    J5:2根跳线,电压>5伏
    J6:EXT 上的跳线
    J7:与 EV2300连接的电线

    等待您的回复。
    Ritul Shah