This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:UCC28180D-RE CE 排放限值、符合 B 类标准

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597584/ucc28180-ucc28180d-re-ce-emission-limits-to-meet-class-b-level

器件型号:UCC28180

我们目前正在 电源设计中将 UCC28180D IC 用作 PFC 控制器(250W 输出)、我们发现 PFC 电路的辐射(CE 和 RE)更多。  

我们的当前设计未能满足要求、仅满足 CE 和 RE 的 A 类标准。 我们的客户要求满足 CE 和 RE 的 B 级要求

我们参考了 TI 应用手册和评估板、发现该评估板仅支持 A 类要求。

您是否有更好的建议来满足上述要求? 请尽快告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Smiththa

    您能否发布传导发射(CE?)图 和辐射发射(Re?) 请提供结果。

    低频 CE 辐射(大约< 10MHz)可能是差分模式(DM)、需要改进 DM 滤波。 较高频率的 CE 辐射可能是共模(CM)。 需要注意散热器接地和其他 CM 源。 PFC 之后是否有第二阶段? -第二级中的隔离变压器可能是 CM 噪声的主要来源。

    RE 问题更可能是由于功率级中某个位置的未钳位电感尖峰-

    您是否有可以分享的原理图? 如果是机密信息、您可以通过 colingillmor@ti.com 直接向我发送电子邮件。

    此致

    Colin