This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61030:快速循环欠压锁定功能是否会导致损坏?

Guru**** 2558630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600614/tps61030-does-quickly-cycling-the-undervoltage-lockout-function-cause-damage

器件型号:TPS61030

在我的设计中、有时 TPS61030通过具有相对较高输出阻抗和约3.5电压的隔离驱动器通过 USB 供电。  当为 TPS61030加电或负载快速增加时、Vbat 电压降至~1.6伏 UVL 阈值以下、从而开启器件、从而使 Vbat 电压恢复到高于该阈值的水平、 然后、TPS61030可重新导通等、持续大约10-30个周期、直到达到输出电压、此时 Vbat 恢复、输出得到良好调节。  平均电流约为150 - 300mA。   总的来说、电路运行良好、但想了解这种快速循环对器件是否会产生不良影响。

谢谢、

-Mike