This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61230输出和输入产生高 VRIPPLE

Guru**** 2571675 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61230, TPS61232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597581/tps61230-high-vripple-from-output-and-input

主题中讨论的其他器件:TPS61230TPS61232

大家好。

我已经为我的产品设计了 TPS61230升压转换器、但在进行原型设计检查时、当输出端有1A 负载时、输出端的 VRIPPLE 和输入端的纹波都非常高。

此外、输出电压高于我的预期、我仅期望5.4V、但我得到的是5.8V。

附加的是布局。

示波器的波形、如下所示:

蓝色表示输出电压、绿色表示输入电压。

我还尝试了 TPS61232固定5V 电压、但遇到了相同的问题。 奇怪的是、输出电压为5.8V 至5V。

感谢你的帮助。

谢谢、

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它看起来像是器件触发过压保护。 您能否检查反馈环路连接是否良好?