This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A20:有关 AVS (自适应电压调节)功能的问题

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597439/tps548a20-question-about-avs-adaptive-voltage-scaling-function

器件型号:TPS548A20

您好!


我计划使用 TI 的15A TPS548A20RVER 器件来提供1.0V 电源。


为了支持1.0V 电源的 AVS (自适应电压调节)功能、我们将在上电期间将输出电压在0.95V 至1.05V 范围内变化。


请检查 TPS548A20RVER 产品是否设计为支持 AVS 功能。

谢谢、


终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    虽然它不是设计为直接支持它、但您可以通过改变 FB 电阻器或向 VFB 节点注入电流来调节输出电压。