This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92512:1个串联 LED reguration

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92512

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632317/tps92512-1-series-led-reguration

器件型号:TPS92512

您好!

我们收到了客户关于 TPS92512的问题。
请帮帮我们。

[问题]
他们正在考虑在以下条件下将 TPS92512用于1个串联 LED 的重新配置。 这种用法是否有任何问题? 他们从未设计过低 VF (1系列) LED 应用。 因此、他们希望确保不存在这方面的顾虑。

 VIN=5V 或12V
 Vf=2.0V (典型值)/2.5V (最大值)
 如果= 2A 峰值
 调光= PDIM 或 IADJ

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tateo、

    TPS92512可在2V VF 的单个 LED 输出下正常工作。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、抱歉、您的回复延迟。 感谢您的支持。 他们开始设计原理图。 因此、他们有几个要确保的东西。

    - Vf=2.0V、5V 或12V 时、哪种输入电压更好? 他们希望使用10uH 电感器并将 fsw 设置为大约500kHz。 他们认为最短导通时间和电感器纹波电流是考虑因素。

    - VINuvlo 在工作温度范围内的变化是多少? 他们不需要古兰蒂。 他们会将其用作参考。

    -根据数据表、建议使用最小 UVLO 设置4.5V。 为什么推荐4.5V?

    它们需要通过外部信号进行开/关控制。 UVLO 引脚和 PDIM 引脚的开/关控制有何区别?

    -根据数据表、建议的调光频率范围为100Hz 至1kHz。 为什么建议使用此范围? 在以下调光条件下、它们需要大约5kHz 的频率。 IC 是否可以在其条件下允许5kHz 调光频率?
       调光条件
        调光范围= 20%至100%
        分辨率= 10%的间隔(20%、30%、... 90%、100%)
        精度=它们允许粗略精度

    -他们正在考虑在 IC 运行时切换模拟调光和 PWM 调光。 是否对此类使用有任何疑问?

    -它们担心 LED 的反向电压输入。 是否有任何推荐的 LED 反极性保护电路?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tateo、

    要回答您的问题:

    输入电压实际上取决于您的需求。 在给定相同开关频率的情况下、最短导通时间是一个考虑因素。 因此、如果这是一个问题、您将具有更大的5V 模拟调光范围。 但是、如果您不需要可能的最大模拟调光范围(12V 时仍将具有适当的范围)、我建议使用12V。 在5V 时、您没有那么多的启动电压、因为它无法达到最大充电电压、因此在12V 时、您将获得更好的开关栅极驱动、并且可能具有更好的 PWM 调光范围。

    VINuvlo 的典型变化可能约为+/-20%。

    -如上所述、当输入低于引导调节电压时、您开始降低开关栅极驱动能力。 4.5V 最小建议源于这一点、它开始失去低于该值的性能。

    - UVLO 和 PDIM 之间的区别在于,将 UVLO 拉低将使该部件进入低功耗关断模式。 PDIM 使部件保持活动状态、但只是阻止器件切换。

    -建议的范围实际上只是您可以获得大量范围的范围。 如果您只需要将亮度降低至20%、那么在5kHz 时它应该可以正常工作、因为您不需要极高的精度和范围。

    -在 IC 运行时、它们可以很好地同时使用。

    我不确定反极性保护。 有些 LED 是否内置了这些 LED? 您也许可以实现输出过压保护、如果这会有所帮助。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、抱歉、您的回复延迟。 感谢您的友好支持。 他们正在考虑在以下条件下使用 IC。

    VIN=12V
    Vf=2.0V (典型值)/2.5V (最大值)
    如果= 0.8A
    PWM 调光= 5kHz (20%至100%、间隔为10%)
    FSW=570kHz
    L=10uH

    它们担心电感器纹波电流会很大。 对此是否有任何担忧?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tateo、

    在这些条件下、电感纹波电流峰峰值将小于300mA、这一点根本不成问题。 输出电容器将进一步降低 LED 中的纹波。

    此致、

    克林特