This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3845:驱动电路

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3845

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594701/uc3845-driver-circuit

器件型号:UC3845

我正在使用 UC3845开发双开关 Flybuck 转换器。

为了驱动两个 MOSFET、使用了一个驱动变压器。 驱动电路如图1所示。

初级侧是一个1uF 的直流阻断电容器。 次级侧驱动15欧姆的电阻器。

 

图1驱动电路

下面是一个问题。 UC3845 PIN6的输出显示在图2的通道4中、这有点奇怪。 通道3是 MOSFET GS 两端的电压。

当开关打开时,电压不像电源电压大约14V 那么恒定。 有一个下降斜坡。

我不知道为什么……IC UC3845看起来有问题。 但是、如果我获取直流阻断电容器。 引脚6的输出正常。

图2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fumin、

    栅极驱动变压器的磁化电感是多少? 我假设匝数比全部为1:1:1?

    需要使用隔直电容器对输出波形进行交流耦合、以便栅极驱动变压器的初级侧看到相等的正负伏秒、以保持其平衡。 如果 VCC = 15V 且 OUT 为高电平~ 15V、则在50%占空比下、初级侧将看到+/-7.5V、并且阻断电容器的电压将为~7.5V、并具有一些纹波。 因此、在此工作点、假设匝数比为1:1、MOSFET 栅极也将处于~Ω+/-7.5V 电平

    根据阻断电容值、变压器磁放大电感和绕组电阻、由于电容纹波电压和 I*R 下降绕组电阻和 OUT 引脚内部电阻、将产生一些纹波。 如果磁化电感太小、则 pk-pk 磁化电流会很大、IR 压降会很大、电流可能会很大、从而导致 OUT 引脚电压下降。

    如果在初级侧的 GND 侧放置阻断电容器、则可以观察电容器上的电压以查看纹波。 然后、您可以观察 OUT 引脚和电容电压、并减去(使用示波器数学函数)以查看初级侧上的电压。

    基本上、考虑有限的电容值和有限磁化电感以及非零电阻、MOSFET 栅极上始终会有一些纹波。 只要纹波能够让 MOSFET 安全导通、一切都应该正常。


    希望这能解答您的问题、如果是、请单击"验证答案"按钮。

    谢谢、
    Bernard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 很遗憾,我很晚才回复。直到今天,我才收到通知,因为我打开了电脑,再次登录了论坛。 我不知道为什么...

    您的答案是、由于磁化电感和电容有限、磁化电流可能会有点大、这可能会导致绕组电阻器和 OUT 引脚内的内部电容器上出现压降。 我是对的吗?

    一次侧电感为330uH,二次侧电感为577uH 和574uH,匝数比约为1:1.3:1.3。 磁化电感是否太小?

    由于变压器正在提升电压、初级绕组中的电流更大、驱动变压器需要驱动2个 MOSFET。 UC3845的驱动电流是否足够?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fumin、

    是的、由于输出引脚的内部电阻加上变压器初级电阻中流入的 pk-pk 磁化电流以及隔直电容器上的一些电压纹波、将产生纹波。

    如果磁化电感为330uH、持续约 如上所示、导通时间为5us、具有14V VCC、约为200mA 峰间值。

    OUT 引脚驱动电阻为~5-10欧姆、因此约为1-2V 峰间纹波。

    同样、对于1uF 电容器、纹波电压将为~1V 峰间电压(可能更重要的是、由于施加直流偏置时的有效电容值减小)。

    正如我在上面所说的、磁化电感将始终是一个有限的值、将始终有一些磁化电流、因此栅极驱动器上始终会有一些纹波-此设计只需确保纹波在 WRT Vgs (TH)和 RDS (ON)上是可容忍的。

    如果您的问题得到了解答、请单击"验证答案"按钮。

    谢谢、
    Bernard