This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8758-E0:VIN_Bx、SW_Bx、FB_Bx

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8758-E0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596484/lp8758-e0-vin_bx-sw_bx-fb_bx

器件型号:LP8758-E0
主题中讨论的其他器件: LP8758

您好!

我们的客户计划使用具有3个通道的 LP8758-E0。

   如果不使用单通道、应如何在电路中处理 VIN_Bx、SW_Bx 和 FB_Bx 引脚?

是否可以打开它们?

此致、

YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我很抱歉给你带来麻烦、但请你给我回答吗?

    此致、
    YUto Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yucto、您好!

    一个通道是否完全不会被利用? 在三相+单相配置中、输入 VIN_B0/1/2/3连接在一起。 三相配置中的输出电压为差分电压。 因此、FB_B0连接到输出 VOUT、FB_B1连接到负载上的接地端以提供适当的返回路径。 FB_B2接地、FB_B3接地、类似于单端反馈形式的正常单相配置。 但是、如果您根本不打算使用其余的电源轨、只需在三相配置中使用器件并禁用另一个电源轨、则应将 FB_B3接地、以避免任何噪声耦合到引脚。 由于 VIN_B3都具有单独的电源引脚、并且未在内部连接、因此我不会看到将其悬空的问题。 但是、让我确认这一点、并研究应该为 SW_Bx 引脚执行什么操作。 此外、我还添加了一个指向应用手册的链接、该应用手册涵盖了 LP8758的各种多相配置。 请告诉我这是否有帮助。

    http://www.ti.com/lit/an/snva737/snva737.pdf

    -Raymundo Hernandez-Toscano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymundo-San、

    感谢您的回复。

    我们的客户计划在四个单相配置中使用 LP8758-E0、如应用手册中的图4。

    VIN_B3、 FB_B3和 SW_B3未使用。

    如果根本不使用1个通道、我认为 FB_B3 应连接到 GND、VIN_B3和 SW_B3悬空、对吗?

    此致、

    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yucto、您好!

    连接未使用引脚的最佳方法是将 VIN_B3连接到 VIN、将 FB_B3连接到 GND 并使 SW_B3悬空。

    此致、

    Jari Niemelä í a