This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM53601-Q1:IQ

Guru**** 2409250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635699/lm53601-q1-iq

器件型号:LM53601-Q1

请告诉我们 IQ MAX @TJ=125C 的值

我们仅找到值@TJ=85C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将询问设计人员是否有这些数据并返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库拉

    一名工程师进行了快速测试、得到10uA、但感觉有点低。 我将仔细检查一下我们是否在某个位置有此数据、以及此10uA 测试是否正确执行。

    我会回来的、

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库拉

    此测试已正确运行。 在125°C 下、IQ 为~10uA。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SAM-SAN

    感谢你的答复。

    您发送的与实际评估板一同获取的此 IQ 数据是否未 ATE?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库拉-圣、

    我相信这是在评估板上、但无论哪种方法、它都是以与 EC 表相同的方式完成的

    Sam