This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4201:最小输入电压范围

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A4201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600294/tps7a4201-minimum-input-voltage-range

器件型号:TPS7A4201

我有一个应用、其中 TPS7A4201的最坏情况输入电压为6.3V。  输入电压的标称值为7.05V、符合规格。  当输入电压略低于最小输入电压规格时、TPS7A4201的哪些方面会受到影响?

谢谢、

Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将在下一个美国工作日回复。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Greg、

    在建议的运行条件之外、TPS7A4201可能符合或者可能不符合电气特性表或者典型特性曲线中描述的性能。 在建议的工作条件之外、我们没有进行广泛的测试。 您的器件可能会进入压降状态、具体取决于您设置 Vout 的位置。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    感谢你的答复。 我希望由于工程师确定7V 是最小值、因此对于低于该电压的问题有哪些方面需要注意。 我将看到我可以做些什么来增加电源电压、并将容差拧紧至+/- 5%而不是+/- 10%。

    再次感谢、致以诚挚的问候。

    Greg