This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:查询 sys 引脚上可用的电流

Guru**** 2561950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634781/bq25895-query-on-current-available-on-sys-pin

器件型号:BQ25895

我的客户对 BQ25895有以下查询。

 

  1.  我能否同时从 SYS 和 PMID 引脚汲取功率。 如果是、则为多少
  1. 在 PMID 上存在 Vbus 且无负载时,可从 Sys 引脚汲取多少电流

  1. 如果 系统中根本未连接电池 并且外部电源连接到 Vbus、SYS 引脚上会出现什么电压  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreenidhi、

    关于1,V (PMID)=V (VBUS)- IBUS*RDSonQ1。 如果您通过 VBUS 和 PMID 之间的 Q1 FET 从 PMID 拉出电流、则不会从 PMID 中提供电流限制保护。 PMID 是提供 SYS 的降压转换器的输入。 您从 PMID 中拉出的任何电流都不可用于 SYS 输出。 使用效率功率平衡、eff=Vsys*ISYS/(VBUS*(IBUS-IPMID))、其中 IBUSmax=3.25A、VBUSmax=13.5V、eff 根据数据集效率曲线估算、您可以预测 ISYS。

    关于第2项,见上文第1项。

    关于3、在未连接电池且禁用充电的情况下、V (SYS)= VSYSMIN+150mV。 VSYSMIN=3.65V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    当适配器连接到 VBUS 并且我想将输入电流设置为2.4A 时,我必须在 V2P7_VTH 内设置 VD+/VD-。 如果我的输入是 VBUS 上的12v、则可以使用11.3k 和3.24k (2.67V)的电阻分压器、并连接到 D+和 D-引脚。 这是否会使 IC BQ25895采用非标准适配器分压器4选项、从而将电流限制设置为2.4A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、

    我认为、简单地将 D+/D-引脚短接在一起会更容易、这会将内部 IINDPM 寄存 器设置为3.25A、并使用 ILIM 电阻器将 IINDPM 钳位为2.4A。   在主机可用于枚举 USB、然后更改 IINDPM 寄存器之前、仅使用 D+/D-来设置输入电流。