This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5140-Q1:交错运行时的 COMP 引脚组件

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600368/lm5140-q1-comp-pin-component-when-interleave-operation

器件型号:LM5140-Q1

尊敬的支持团队

我的客户设计 的交错电路参考以下参考设计。

看到电路、外部放大器连接到 COMP 引脚。

 LM5140 在交错运行时是否需要外部放大器?

 将 组件连接到每个 COMP 引脚时、LM5140是否工作?

https://www.ti.com/seclit/df/tidrmz5/tidrmz5.pdf



◆客户规格

VIN 8~18V 输出电压6V 输出电流24A (交错运行)

此致

永川体野郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM5140需要外部放大器来驱动 COMP2。  如所附 pdf 中所示配置设计。  谢谢。