This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5940:大功率&gt 的点校正;1000mA LED 阵列

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5940, TPS92511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635202/tlc5940-dot-correction-of-high-power-1000ma-led-array

器件型号:TLC5940

我以前成功地将 TLC5940的点校正用于低功耗 LED。  是否可以使用 TLC5940驱动功率大于1000mA 的 N-FET 并利用内置点校正的优势?  我有一个由四个 LED 组成的 LED 阵列、需要产生一个非常均匀的高强度光区域。  是否有更合适的替代产品?  我发现的高功率 LED 驱动器没有点校正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cappie、

    目前我们没有带点校正的>1000mA 的器件。 但您可以尝试使用 TLC5940来驱动 MOSFET 或晶体管以获得如此高的电流的解决方案。

    谢谢。

    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    感谢您的回复。  我认为点校正不会应用于驱动的 MOSFET 方案、因为它会调整 I_max、最终将是栅极电流。  是这样吗?  我想我最终将最大电流要求降低到500mA、并在 模拟调光方案中使用多个 TPS92511。

    Cappie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cappie、

    同意你的意见。

    此致、
    Kenneth