This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24157:周电池电压是什么意思

Guru**** 2637565 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635625/bq24157-what-does-the-week-battery-voltage-means

器件型号:BQ24157

尊敬的所有人:

请 告诉我、周电池电压阈值在数据表中意味着什么、我们使用 Reg01 B5:B4来设置其电压。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    "电池电量不足阈值"来自电池充电规范版本1.2。 它被定义为"电池的最低充电电平、这样、超过此阈值时、器件就能够成功加电"。 该寄存器为特定应用的电压编程提供了灵活性。

    谢谢、

    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、Eric。