This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2981:输出电压温度系数

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2981, LP2981-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600253/lp2981-output-voltage-temperature-coefficient

器件型号:LP2981

大家好、  

我目前正在撰写师父关于磁力计的论文、该磁力计使用两个 LP2981作为电源上的线性稳压器。  
这一切都运行得很好、但我确实需要为此添加温度漂移补偿公式、因为我已经有一个公式适用于 PCB 上的其他组件)。  

问题在于、我已经在我找到的所有三个数据表中进行了搜索:

-采用 SOT-23封装的 LP2981-N 微功耗100mA 超低压降稳压器
- LP2981具有关断状态的100mA 超低压降稳压器
- 微功耗100mA 超低压降稳压器(旧版、美国国家半导体公司提供)

我仍然找不到这些信息。 仅找到 "输出电压与温度间的关系"图。 但它可能没有太大帮助。  
补偿公式通常在10°C 至40°C 的温度范围内工作。

在其中一个数据表中、我只找到了以下信息: "这包括严格的初始容差(典型值为0.75%)、极好的线路调节(典型值为0.007%/V)和极低的输出电压温度系数、使该器件成为理想的低功耗电压基准"。  但它不能分辨 出温度系数是多少

有什么想法?  在我的论文中、我也需要将这些信息与其他信息一起写下来...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将在下一个美国工作日回复。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fabio、

    线性稳压器通常不会经过测试、也不会随时间推移而出现温漂。 这种类型的测试通常是电压基准要求的指标、而不是线性稳压器。 数据表电气特性表中指定的输出电压容差和显示输出电压与温度间关系的典型特性曲线是唯一可用的输出电压随温度变化的数据。

    非常尊重、
    Ryan