This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256301:TIDA-01494的 OCP

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631522/ucc256301-the-ocp-of-tida-01494

器件型号:UCC256301
主题中讨论的其他器件:TIDA-01494

您好、先生、

作为 TIDA-01494的文档、它可以在3秒内提供20A 连续电流和高达30A 峰值电流。

但 OCP3电平的延迟时间仅为50ms、 该设计如何实现 3秒峰值电流保护?

如何计算?   非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此设计适用于工业电源、可处理3秒的峰值功率。 这是通过硬件设计实现的。
    30A 输出电流仍低于 OCP3阈值、OCP3不能触发。

    此致、
    云生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yunsheng、

    如果所有这3个 OCP 点都高于30A、这意味着我需要确保负载电流在3秒内从30A 降至20A、否则 Pus 将面临严重的损坏风险、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LLC 谐振回路设计为提供30A 电流、而不会触发 OCP。 但由于散热考虑、该电路板设计用于处理连续20A 电流和持续3秒30A 电流。 理想情况下、小型 MCU 电路通过连接器 J1连接、该连接器将监控负载电流。 如果负载电流在3秒内超过20A、它将使用 PBOOST 引脚将次级侧电流限制设置为20A。