This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BMS 需要 IC _选择帮助

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597224/ic-_selection-help-needed-for-bms

尊敬的 TI 团队:

我正在构建电池管理系统。 我非常想让您的 IC 用于此目的。

我有以下要求;它应该在芯片中包含电压测量、电流测量、温度测量等被动均衡选项。

有人能不能告诉我哪一款芯片是理想的? 如果我能获得适用于芯片的参考设计和兼容微控制器、那将会很棒。

 

此致、

Pratik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pratik、您好!

    我正在处理您的其他帖子... 请勿在1天内通过重复问题向论坛发送垃圾邮件。

    正确的器件将取决于您的电池组尺寸。 对于我们几乎所有的监控器、我认为需要一个单独的电流感应解决方案、然后可以将 INA 的输出报告给微控制器 ADC。

    我最熟悉 TMS570系列、尽管 C2000在此应用中也能很好地工作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratik、

      根据电池技术和待监测的电池组(电池)电压、TI 的 bq769x0系列可提供监控器和保护。  这将与 TI 的配套 IC-bq78350-R1或 uC 配合使用。  

    希望这对您有所帮助。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    由此给您带来的不便、我们深表歉意。 其实,我迫切需要这方面的资料,所以决定分开提出这项质询。 下次我将确保我坚持单个帖子。

    此致、
    Pratik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Vish Nadarajah、
    感谢您提供信息。 我要介绍它们。

    此致、
    Pratik